结果:找到"嵌入式 乐鑫 ESP32-S3 86控制面板 串口屏开发教程",相关内容1000条
- 启明智显|低成本智能猫眼门铃方案
- 在多元化智能产品的发展下,智慧家庭场景开始走入千家万户,众多各式各样的智能门铃产品纷至沓来,智能门铃产业逐渐发展壮大。然而智能猫眼门铃在获得广大消费者喜爱的同时,人们对产品的需求也在不断加强。根据2022年智能门铃销量数据统计,配有室内屏幕的智能门铃占比高达63.8%,这意味着有更多消费者希望通过屏幕来确保他们能够掌握门外访客的面貌、动作等身体信息,以辨认访客是否足够安全。传统猫眼门铃方案通常存在成本高、功耗高、需要花费较多时间设计产品等问题,启明智显猫眼门铃方案主芯片采用乐鑫ESP32-S3,集成2.4GHzWiFi和低功耗蓝牙Bluetooth,支持蓝牙5.0快速配网,搭载32bitLX...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 智能猫眼 ESP32-S3 乐鑫 串口屏 物联网 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-03-20 11:30:00
- 2.4寸串口屏应用于家用包装封口机
- 由于长时间的放置,食物发生变质后被浪费丢弃的情况屡见不鲜,尤其是在我们的家庭厨房中,没有被及时烹制的食材,其归宿就是垃圾桶。对于食物的储存与保鲜,人们从古至今尝试了不少方法,都试图最大限度地延长食材的新鲜保持期,比如现代社会最普遍的保存方法——冰箱冷藏,这种冷藏保鲜方式虽有一定的延长食材新鲜度的效果,但却依然存在着发霉潮湿、氧化变质、荤素串味等问题,令不少家庭苦恼。随着社会技术的发展,可以延长食品保质期限,避免各种食物放置冰箱发生串味的真空封口机进入大众的视野。包装封口机对食物进行真空包装,真空环境下氧分压低,能够有效抑制好氧微生物的繁殖,从而防止食物变质,锁住食物的原色原味。在经济和科技高...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 串口屏 嵌入式 乐鑫 物联网 智能厨电 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-01-05 15:24:00
- 基于乐鑫ESP32-C3的2.8寸串口屏在家庭健康监测仪上的应用方案
- 随着国民健康意识的增强,社会老龄化和空巢老人现象越发严重,人们对身体产生的细微变化逐渐重视起来。在所有突发疾病中,心血管疾病已成为威胁人类健康和生命的头号杀手,心血管疾病的具有突发性和危险性的特点,实时心电监测以及及时发现心电异常变化对心血管疾病防治有重要意义,因此家庭便携式健康监测设备或心电监测设备的需求量正在持续上升。远程医疗与智能硬件、大数据、人工智能等技术的发展打开了健康监测设备家庭市场的大门,家庭的场景应用更侧重于疾病早筛和预防,对于老年人来说,产品的易操作性是极其重要的,因此打造产品智能化,使操作繁杂的医疗设备转换为简单快速上手的监测仪器是以家庭为目标客户的企业亟需考虑的。从长远...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 乐鑫 嵌入式 串口通信 健康监测仪 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-11-11 11:22:00
- 2.4寸串口屏应用于电暖器的解决方案
- 一到冬天,保暖就成为了人们的首要任务,作为一个季节性很强的产品,电暖器依靠长达好几个月的寒冷天气占领着大量市场。一方面,由于国内南北两地存在气候差异,取暖方式也不大相同,而使用电暖器产品只是众多取暖方式的一种,其被替代的可能性高,另一方面,消费者对取暖电器的性能、智能水平也不断提出着更高要求,年轻消费群体越来越重视产品外观设计,精致好看的产品对他们来说极具吸引力,外观较为朴素的传统电暖器产品已无法迎合他们的审美需求。电暖器厂商应顺应互联网潮流,将传统产品模式转换到互联网融合模式,不断进行产品创新与升级换代,打造智能化产品,拓展场景应用,方能力争市场份额。因此启明智显带来2.4寸串口屏应用于电...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口屏 嵌入式 乐鑫 电暖器 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-11-08 17:04:00
- 低至79元的WIFI&蓝牙4.3寸串口屏方案,降本增效就靠它了!
- 这是一个和过去不同的时代。进入5G时代,万物互联的大幕已经拉开,万物互联已成为时代发展趋势。在科学技术不断创新发展和应用需求的全面升级之下,越来越多不同行业的设备依赖于物联网,技术壁垒上的突破,也引发越来越多的创新应用脱颖而出,世界正在面临并将继续朝着基于互联网的解决方案发展。当下,各领域各行业的厂商不约而同地推动自身产业的智能化和联网化,主动适应智能物联网时代的浪潮,彩屏显示已然成为大势所趋,产品底层技术的迭代,在助力品牌扩宽应用场景的同时也能在消费者层面获得良好反馈。然而,各品牌在产品智能化升级的应用需求与开发成本普遍较高的问题上陷入两难,为此启明智显推出一款低至79元的WIFI&...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 串口通信 乐鑫 嵌入式 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-10-27 16:27:00
- 基于乐鑫ESP32-C3的2.4寸串口屏应用于智能体脂秤方案
- 由于长期不合理饮食习惯的影响,我国肥胖人口数目不断增多,然而随着大众健康意识不断提升,减肥、健身人士增多,全民健身的时代已经到来,这无疑将带动智能体脂秤市场需求的攀升。在发达国家中,人们对肥胖与体脂相关这件事的认知度很高,而国内用户大部分仍以购入电子体重秤为主,体脂理念还有待深入人心。智能体重秤是在普通体重秤的基础上增加了智能科技元素的产品,不断细分化满足减肥和健身群体的需求。较为关键的是,体脂秤产品能够分别在智能化、可视化以及便捷性上体现出优势,同时在家庭和个人运动生活中扮演重要的健康入口。当前,智能体脂秤市场集中度较低,产品质量参差不齐,存在数据不精准等问题,影响消费者体验,抑制了行业发...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口屏 乐鑫 嵌入式 体脂秤 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-10-18 10:20:00
- 启明智显|3.5寸串口屏在按摩椅上的应用方案
- 随着工作生活节奏的加快,我国中青年群体亚健康问题越发普遍,工作中长期久坐,坐姿不正确,缺乏运动等种种不良习惯的日积月累,导致了诸如腰酸背痛、颈椎病等身体不适症状接踵而至。因此,不需要花费太多时间且能有效缓解疲劳、改善病症的按摩椅成为了许多上班人士的心动之选。另一方面,我国人口老龄化程度正逐步加深,随着年龄的增长,老人各类身体健康问题也慢慢显现......因此,两大群体的消费需求共同拉升着按摩椅市场的兴起。人工智能、云计算、物联网等信息技术的飞跃发展改变了人们的生活,也为智能按摩椅技术提供了创新的土壤。随着我国居民生活水平逐年提升,居民消费水平也不断提高、所持有的消费理念正逐渐升级。居民的消费...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 串口屏 物联网 按摩椅 嵌入式 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-21 10:36:00
- 启明智显分享|基于ESP32-S3方案的4寸86盒开发板快速开发及烧录
- 你现在所看到的是启明智显基于乐鑫ESP32-S3方案推出的4寸RGB接口的86盒开发板,你可以选择应用IDF或arduino进行开发,也可以选择我们提供的开发工具平台8ms上进行开发。为什么会选择8ms平台呢,因为平台已将LVGL作为可选软件组件集成到了SDK软件包中,可轻松评估并移植到产品设计中。目前基于4寸86盒开发板,我们配套了LVGL8.2版本的开源SDK,里面集各种串口屏驱动及丰富的应用接口封装(如网络,蓝牙,mqtt,UI控件等),快速打通连接和硬件功能。开源地址:sdk-8ms-esp32:8msforesp32-Gitee.com基于SDK开源工具包,你在8ms平台上通过拖拽...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 嵌入式 乐鑫 ESP32-S3 86控制面板 串口屏开发教程 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-16 11:19:00
- 启明智显低成本4.3寸串口屏解决案~两轮电动力仪表DEMO
- ZX430-S3RI14.3寸串口屏产品要点:ZX430-S3RI1串口屏是启明云端针对市场IOT应用需求,基于ESP32-S3与国产芯高效开发平台8ms(8ms.xyz)设计开发的一款高性价比串口屏方案。方案采用4.3寸分辨率为480*272的RGBIPS屏,支持WIFI、蓝牙,485、USB等,可实现设备联网、远程控制、数据可视化等功能。串口屏引出多个GPIO口,供用户灵活配置各类传感器。支持在8ms开发工具平台直接调用UISDK进行UI开发,同时应用程序可调用平台提供的SDK实现快速开发。极大缩短用户产品开发周期。方案常被应用于带屏电动车仪表、空气炸锅、热水器、洗衣机、烤箱等智能产品及...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 串口屏 乐鑫 智能屏 ESP32-S3 8ms开发平台 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-03-21 16:34:00
- 【经验分享】用涂鸦STM32开发板开发支持语音控制的智能RGB彩灯
- 一、准备工作在开发之前,我们需要1.创建自己的开发者账号**现在注册还能再五个工作日内领取语音接入优惠券2.准备MCU开发板及软件开发环境说明:本文中使用以下设备进行开发实践。-开发环境为KEIL5。-开发板TYDE3.0。TYDE3.0涂鸦智能IoT开发板使用说明MCU为ST公司生产的STM32F103C8T6。通信模组为杭州涂鸦科技有限公司开发的高性能Wi-Fi模块TYWE1S。(WiFi模组介绍–TYWE1S)二、创建产品这里我们以照明为例。操作步骤1.登录涂鸦智能平台,点击创建产品2.创建产品a.选择您的产品开发模式。目前涂鸦可提供自定义产品开发和Soc产品在线开发两种产品智能化模式...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 开发板 语音控制 教程 发帖人:涂丫丫是丫丫 发帖时间:2019-12-11 15:06:00
返回